This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7B63-Q1:看门狗窗口比率容差

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/707645/tps7b63-q1-watchdog-window-ratio-tolerance

器件型号:TPS7B63-Q1

大家好、

我想知道看门狗装置窗口比率的容差。 如果窗口比率为1:1、则比率的容差是多少? 此外、什么因素会影响该比率?

此致、
Ryo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ryo、

    该比率由 WRS 上的逻辑高电平或逻辑低电平信号设置。 只要您的 WRS 信号符合逻辑低电平/逻辑高电平规格、该比率的容差就可以忽略不计、因为单个器件内的内部时序是一致的。

    LDO 内部用于看门狗的最大误差源是看门狗持续时间。  窗口看门狗持续时间的容差为10%。  该变化将是电流源和内部振荡器的过程变化、因为该规格中不包含外部电阻器。  

    非常尊重、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您的解释。 我明白了。