This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61178:直流/直流升压设计帮助

Guru**** 2606445 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61178, LM5112-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/707970/tps61178-dcdc-boost-design-help

器件型号:TPS61178
主题中讨论的其他器件: LM5112-Q1

您好!

我需要具有12-14V 输入(来自汽车)的升压电源才能具有17V/8Amath 输出。

这将用于为 LED 供电。

您能否帮助我进行电感器选择、以便为我提供用于设计的建议?

(尽可能小的尺寸、高度不是问题)。

提前感谢

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Stefan、

    由于电流限制和热性能、TPS61178无法支持8A 输出电流。 该器件不是适用于汽车应用的 Q1版本器件。

    我建议使用升压控制器 LM5112-Q1。 外部组件选择可在 Webench 中找到。