This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25116:LM25116 /斜坡引脚电压

Guru**** 2606445 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/706309/lm25116-lm25116-ramp-pin-voltage

器件型号:LM25116

您好!

让我询问一下我们在运行期间可以看到的斜升引脚电压 thta。 我们需要知道它以确定 cramp 的额定电压。

此致、

Satoshi / Japan Disty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉询问您何时忙、但我正在等待专家的回复。

    此致、

    Satoshi / Japan Disty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Satosi-San,

    我会放置一个额定电压高于16V 的电容器。 由于电容器的值将以 pf 为单位、我认为您可能会找到更高的额定电压。 在 EVM 中、它们使用的是额定电压为50V 的270pF。

    谢谢
    -Arief