This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZM33602:推荐的输出电容器 ESR

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZM33602EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/706873/lmzm33602-recommended-output-capacitors-esr

器件型号:LMZM33602

尊敬的支持团队。

表5中的 ESR 值应是多少 ESR。 数据表中建议的输出电容器处于 整个温度范围内?
请告知我 在整个温度范围内的 ESR。

此致、
Hiroaki Yuyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroaki-San、

    LMZM33602EVM 上使用的输出电容器是"GRM32ER71E226KE15L"、其 ESR 约为2m Ω。 这些器件已针对全温度范围运行进行了测试。 我建议仅使用陶瓷输出电容器(~2m Ω)、这将有助于实现负载调节。

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jimmy–San、

    感谢你的建议。

    我了解到陶瓷电容器的 ESR 在整个温度范围内为2 m Ω 或更低。
    我建议将陶瓷电容器和 POSCAP 并联到客户身上。

    此致、
    Hiroaki Yuyama
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroaki-San、

    只要您遵循 表1中建议的输出电容、我认为这不应该成为问题。 超出最大建议值的输出电容过大可能会导致器件卡在断续模式。

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jimmy–San、

    感谢您的 Repray。

    来自 Dataseet "7.3.7输出电容器"
    "当添加高于 COUT (min)的额外电容时、电容可能是陶瓷型、低 ESR 聚合物型或两者的组合。

    我建议客户不要通过设置表1和表2中的输出电压来超过 Cout 条件。

    此致、
    Hiroaki Yuyama