This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ21040:在充满电的电池上开始充电

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ21040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/707315/bq21040-starting-a-charge-on-a-full-battery

器件型号:BQ21040

您好!

我们的客户对 bq21040在充满电池的情况下开始充电有疑问。
(在数据表第15页8.4.11中)

当数据表中记录了此类情况时,/CHG 是否输出低电平(ON)?
或者,它取决于输出电压吗?


谢谢、此致、

HIRO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hiro、

    请参阅第13页的 BQ21040数据表8.3.6和8.4.1。

    此致、

    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric - San、

    感谢您的回复。

    因此,我决定 在这种情况下/CHG 输出开漏(高电平),不是吗?

    谢谢、此致、

    HIRO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sato-San
    /CHG 输出为漏极开路、在第一次充电期间(仅限)将导通(低电平)。
    充电完成后/CHG 关闭(高电平)。
    请注意、在重新充电器(刷新充电)期间、/CHG 关闭。
    上面的信息位于 Eric 指出的数据表部分。

    "或者,它取决于输出电压吗?" --输出电压(电池电压)用于确定充电是否开始以及使用了什么充电模式。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bill-San,您好!

    感谢您的解释、我将向客户介绍。

    顺便说一下,最好将数据表8.3.6、  

     但是、由于 bq21040没有前置引脚、因此它被写入 了前置电阻器。

    谢谢、此致、

    HIRO