This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92518:线性度

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92518

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/706780/tps92518-linearity

器件型号:TPS92518

你好

感谢您的支持。

我的客户正在评估 TPS92518 EVM、但没有如所示的线性曲线

TPS92518EVM 用户指南(图4)。

我认为这不是 TPS92518 EVM 的正确特性吗?

 

您是否会告知自己应该检查什么?

客户状况:

VIN=48V、VLED=10V、

峰值阈值= 244、调光1KHz、

关断时间=43、Rshunt=0.307欧姆

使用 TPS92518EVM (L、C、FET 不变)

PWMx 来自客户的 MCU。  

感谢您的支持。

此致

e2e.ti.com/.../TPS92518_5F00_linearity.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kanji、

    这是并联 FET 调光、可能发生的情况是最大关闭设置不正确、当 LED 分流时、电流上升。 尝试将 LEDx_MAXOFF_DAC 设置为255并查看它是否发生变化、如果发生变化、则需要计算 TOFFMAX。 数据表在第8.3.1.3.1节中显示了 Toffmax 的信息。

    8.3.3显示了如何计算分流 FET 调光。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Irwin-san:

    感谢您的快速回答。

     《TPS92518 EVM 用户指南》上的图4是否使用 FET 并联调光? (我认为是 PWM 调光)

    如果是,从图12上的 Qshunt (TP16"shunt PWM1")的栅极到栅极是否已连接 ?

    客户不使用 FET 并联调光,因此客户不会添加

    TPS92518用户指南上的附加电路图12。

    请使用

    非常感谢您、我谨致以最诚挚的问候

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kanji、

    我假设这是分流 FET 调光、因为 Rshunt = 0.307欧姆、抱歉。 看起来不正确。

    它们使用什么来驱动 PWM? PWM1和 PMW2、C25和 C26上有0.1uF 电容器、如果有很多阻抗驱动、则不能正常工作。 它们用于 PWM、0 - 3.3V、0 - 5V 的电压电平是多少?

    让他们查看在 PWM 调光时电感器中的电流或 LED 的输出电流(PWM 信号和电流)。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Irwin-San

    感谢您的快速回答!

    请让我再次确认。

    我的理解是" sluubm0.pdf TPS92518EVM 用户指南图4仅基于 PWM 调光、而不是分流 FET 调光。

    正确吗?

    很抱歉再次打扰你。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Irwin-San

    请允许我提出其他问题。 (我很抱歉多次、还有基本问题)

    我们可以看到 TPS92518EVM 用户指南第5页图4  是线性的,但  图4上的输出电流(Y 轴)是测量峰值电流(或平均电流)?

     

    抱歉 、我今天听到客户 说 他们的 PWM 调光 测试结果基于使用 数字万用表和的 r.m.s

    IRMS 是 SQRT( Duty(%))的原质,因此与 Duty(%)不是线性 的,这是有道理的。

     

    请提供您的评论

    此致

     

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kanji、

    是的、它是 PWM 调光。

    是的、它们需要测量平均电流、RMS 不适用于 LED 负载。

    此致、

    Irwin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kanji、

    它是平均电流。 虽然这并不重要、因为它是 PWM、但如果 PWM 频率远低于开关频率、则应该是相当线性的双向测量。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Irwin-San

    感谢您的快速回答!!

    客户再次使用平均型电流表进行测试、线性度很好。

    再次感谢你