This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 并联锂离子聚合物电池充电解决方案

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/704484/solution-to-charge-lithium-ion-polymer-batteries-in-parallel

大家好、

我正在寻找一种解决方案来并联为多节(最多8节)锂离子聚合物电池(例如2500mAh)充电。 电池容量相同、但放电级别不同。 我可以为此使用1个充电器 IC 吗? 如果是、是否有人可以推荐我相关的器件型号供考虑?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kian、

    我们需要对您的问题进行一些澄清。 您提到多节电池并联。 您是否意味着它们是物理连接的、因此每个电池具有相同的电压? 如何测量每个电池的不同放电水平?

    此致、

    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    很抱歉、我的问题解释不正确。

    我有8个完全相同的器件、每个器件都有一个 Lippo 电池。 完全充电后的输出范围为4.2V 至3.7V、容量为2500mAh。 每个器件可能消耗不同的电流量,并且它们可能运行了不同的小时数,因此电池放电时间不同。

    在每个器件上、我可以访问电池端子(VBATT 和 GND)、并且我希望将它们并联(全部8个器件)、并通过单个电源为所有器件充电。 它可以来自 USB、也可以来自直流电源。 负载仍然连接到电池端子。

    它类似于餐厅寻呼系统(www.amazon.com/.../B06WD15JJK)、 您可以将所有设备堆叠在一起、同时从一个来源对所有设备进行充电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kian、

    当您将每个电池放入充电站时、每个电池具有不同的电压、因此您需要为每个电池提供单独的充电器 IC。 所有充电器 IC 都可以共享一个输入源。

    此致、

    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Eric。

    我正在查看 TI 的电池充电器 IC 产品系列。 快速搜索1节电池、小于1A、返回62个匹配器件。 您是否会建议通用的任何特定器件型号? 可能是别人广泛使用的东西?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kian、

    请点击此处查看特色产品
    www.ti.com/.../featured-products.html

    此致、

    Eric