This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:SOH 网格存在问题

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/707589/bq35100-problem-in-soh-mesure

器件型号:BQ35100
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

我使用 bq35100管理1节电池 CR123A、bqStudio 1.3.54.1版本。 每次我进行 SOH 测量时、该值都会下降满量程的2%、但实际上电池电量并未耗尽2%。 我´ve 一个100mA 的负载、无论我等待1分钟还是1小时来测量电池电量、它都将始终下降2%。

您对这里发生什么事有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Rafael、

    您在什么模式下使用该器件? 您是否将其设置为 SOH 模式?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我将其设置为 SOH 模式。 电压和温度测量似乎是正确的、但电量监测计编号是

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rafael、
    SOH 将继续下降2%、直到达到电池的实际 SOH。 默认设置为运行状况最大增量的状态、默认设置为2%。 这意味着、如果实际的 SOH 不是最初读取的、那么只允许电池的 SOH 递减2%。 因此,解决此问题的方法是增加该值, 即运行状况最大差值的状态、表示约为50%、然后进行 SOH 测量、以便获得正确的值、然后将其改回2%、或者多次发出命令、直到电池达到正确的 SOH 值。
    但愿这对您有所帮助。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我尝试过2%和50%、但它一直在下降、直到达到0%、我知道电池电量不是0%。 也许我没有按照正确的步骤来阅读它、但我尝试了很多方法。 我正在使用评估板、我将移除并放置 GE 跳线以获取新读数。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    您是否在监测计上编程了正确的化学 ID? 您的电池的电压范围是多少?

    谢谢
    Onyx