This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:Panasonic CR2450 Li/MnO2纽扣电池

Guru**** 2606445 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/704893/bq35100-panasonic-cr2450-li-mno2-coin-cell

器件型号:BQ35100
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

在德州仪器(TI)文档 SLUA904中、它说:"如果找不到您的特定型号、请与德州仪器(TI)联系以生成型号。"  我计划使用 Panasonic CR2450 Li/MnO2纽扣电池在 SOH 模式下使用 bq35100。  此应用应使用什么化学 ID?  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Glenn、

    实际上、我们在 bq35100产品页面上提供了对此进行了说明的技术手册。

    www.ti.com/.../getliterature.tsp
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此技术手册与我在原始帖子中引用的文档相同。 在本文档中、我看不到它指定 Panasonic CR2450 Li/MnO2纽扣电池使用的化学 ID 的任何位置。 bqStudio 软件化学选项卡中未列出此型号的电池。 请提供建议。 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Glenn、

    您是否有本地 TI FAE 提供支持?

    在本例中、我们需要安排电池发货至达拉斯进行特性描述。 如果您没有当地团队、请告诉我。 我会让您与合适的人进行探讨。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请联系当地 FAE。 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    与 TI FAE 交流将会有所帮助。  请转发联系信息。  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Glenn、
    鉴于这意味着您没有本地 FAE 联系人、我将离线联系您并向您提供发货详细信息。

    谢谢
    Onyx