This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5030:LM5030软启动功能

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/707467/lm5030-lm5030-soft-start-function

器件型号:LM5030

您好!

是否正确地说、当 VCC 降至 UVLO 以下时、SS 电容器将放电、以便当 VCC 恢复时、电源将经过软启动间隔? 在这一点上、数据表不清楚。

谢谢、

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!

    我怀疑是这样。 控制器应始终在 SS 处于断电状态时重新启动。

    我在实验室中找到了一个 EVM、并将在明天进行检查。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter:
    感谢您的回复。 我收到了客户的验证、证明确实如此、因此无需为我进行测试。
    谢谢、
    标记