This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ20Z655:BQ20Z655

Guru**** 2606445 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/707873/bq20z655-bq20z655

器件型号:BQ20Z655

BAT 引脚的容差是多少。

我们使用12V 电源和3个10k 电阻器来模拟3节电池组。 电量监测计评估软件上的电压校准显示其测量值为11.980V。 如何测量该校准电压? 它是所有单节电池电压的总和还是 BAT 输入的测量值?

谢谢。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您提供了堆栈电压、然后测量 VC1至 vc4之间的 ADC 计数。 然后、这与实际电压输入相关联、并按电池数进行分频。