This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28742:在 UCC28742和 UCC28740之间进行选择并充分利用

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28740, UCC28742

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/707968/ucc28742-choose-between-ucc28742-and-ucc28740-and-take-advantage

器件型号:UCC28742
主题中讨论的其他器件:UCC28740

UCC28742最近发布、作为性能相同 或相似的 UCC28740的自旋产品、这两款器件都是 SSR 反激式控制器。   以前使用 UCC28740的参考设计只 需更改几个参数值、即可轻松转换为使用 UCC28742。

  UCC28742和 UCC28740之间的三个主要差异:

(1)封装尺寸:UCC28742 - SOT23-6、而 UCC28740 - SOIC-7 (因此 UCC28742的封装尺寸要小得多)

(2) UCC28742没有 HV 引脚(高压启动)。 它的初始上电启动是通过从 VDD 引脚连接到 VBULK 的启动电阻器进行的。

(3) UCC28742不具有恒定电流运行;当达到过流限制时、该器件将处于关断状态并自动重试、即 在120ms 延迟计时器之后的断续运行模式下。

所有其他性能都相似、所有设计步骤都相同。

只要上述三种差异正常、使用 UCC28740的所有现有参考设计都可以轻松转换为基于 UCC28742的设计。

  与 UCC28740相比、使用 UCC28742的差异化特性包括 更小的尺寸(因此可能节省成本)、更小 的尺寸和断续运行模式下的 OCP。