This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ500212A:电压较低时开始充电出现问题。

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/705026/bq500212a-problems-to-start-charging-when-voltage-is-low

器件型号:BQ500212A

您好!

我们基于评估板实施了 QI 充电器设计。
我们没有使用电流监控。

只要用于驱动 Tx 线圈的 MOSFET 上的电压约为5V、该设计就能正常工作。
当我们在充电器上放置一个器件时、它会立即开始充电。

但是、当我们的系统在重负载下运行时、电流会降至4.7V 左右。
在这种情况下、我们会看到一个问题、即当我们将设备连接到充电器进行充电时、LED 会闪烁、并持续到打开时间、直到充电开始。
根据驱动充电线圈的低电压、芯片似乎开始充电有问题。

我们已搜索应用手册、但未找到充电线圈上最小电压的要求。

我们正在寻找任何帮助或帮助、以及在这种情况下芯片开始充电有问题的原因。
充电开始后、它似乎可以工作。

它是否与 TI 通信相关?

感谢你的帮助。

Bernd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Bernd
    "我们没有使用电流监控"--没有电流感应放大器,对吧? 如果未使用、I_SENSE (引脚42)应接地。

    如果系统输入电压下降、则可能触发 DPL、并将使用电流监控器来控制工作点。 如果不使用电流监控、则应将 V_SENSE 引脚拉至3.3V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、如果电流监控不使用 WPC 标准1.1/1.2及更高版本的 FOD 要求无法满足、则器件不符合 Qi 标准。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VSense 引脚连接到3.3V。
    那么 DPL 不应该触发正确吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们现在连接了 I2C 接口、希望获得有关该问题的更多具体信息。

    我们看到、如果 MOSFET 上的电压较低、则会出现许多通信错误。

    我们是否可以采取任何措施来提高通信稳定性、使其也适用于较低的电压电平?

    提前感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您如何监控 I2C 接口?

    您能否发送原理图进行审阅?

    随着输入电压降低和负载增加、TX 工作频率将会降低、最小值为110kHz、这是最高功率工作点。 如果 RX 无法将 TX 调到所需的工作点、它将关闭。 看看 RX 的 RECT 引脚处的电压、您应该每250ms 看到一个数据包、如果它们达到30mS 的速率、则 RX 工作点明显关闭、RX 可能会关断。