This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54260:用于替代 Infineon IFX91041EJV50的 P2P 解决方案

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR23630, LMR14020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/707455/tps54260-p2p-solution-to-replace-infineon-ifx91041ejv50

器件型号:TPS54260
主题中讨论的其他器件:LMR23630LMR14020

大家好、

我们是否有任何 P2P 解决方案来替代 Infineon IFX91041EJV50?

要求:

输入电压:12V

输出电压:5V

Imax:1.8A

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我不知道该器件具有引脚对引脚兼容性、但对于您可能可以使用的同一封装
    LMR23630
    www.ti.com/.../LMR23630

    它是 SOIC 8封装同步降压转换器(所有组件均为内部组件、FET 为内部组件)

    对于非同步器件、您可能可以使用
    LMR14020
    www.ti.com/.../lmr14020.pdf

    谢谢
    -Arief