This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM53603:LM53603 - Q1输入电压范围。

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: LM53603

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/707892/webench-tools-lm53603-lm53603---q1-input-voltage-range

器件型号:LM53603

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我想使用 LM53603作为降压转换器、将5V 直流电压降至3.3V 直流电压。 我在数据表的应用手册中注意到、无论在哪里、他们提到输入电压范围为6V 至36V、但输入电压范围为3.7V 至36V。

即使在效率图中、最小输入电压也显示为7V。

能否确认 LM53603稳压器在5V 直流电压下工作?

此致、
abhiraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    该器件将在5V 的输入电压下工作。