This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53622:EN 打开和关闭问题

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53622

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/707696/tps53622-en-on-and-off-questions

器件型号:TPS53622

尊敬的所有人:

对于 TPS53622、我们需要进行 EN 开/关测试、我 想知道 EN 开/关控制是否存在时间限制、如果是、 EN 开/关的最小间隔时间要求是什么?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    我认为切换使能的速度没有硬性时间限制。 1.5µs 在 EN 低电平到 VRDY 低电平时间(μ s)之前关闭、控制器应该保持开关状态。 在 VOUT 上升之前关闭、并在 VOUT 衰减至0V 之前重新启用、这只是一个预偏置启动条件、我们已准备好处理该条件。

    谢谢、

    Carmen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Carmen:

    VRDY 是什么意思、我无法理解。
    我想知道 EN 高低判断是否需要延迟时间?
    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yucto、您好!

    为了保持简单、切换使能不要快于抗尖峰脉冲时间0.2µs μ s。 保持在1µs 或以上。

    对于 VRDY、请参阅以下数据表。

    谢谢、

    Carmen