This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A4201:需要一个+/-20V 输出容限解决方案

Guru**** 2606615 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A4201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/707414/tps7a4201-need-a--20v-output-tolerant-solution

器件型号:TPS7A4201

您好!

我正在寻找一款为 Nordig 器件(STB 应用)供电的功率放大器。

输入为12V +/-15%、输出为5V +/-3%、最大输出电流为40mA、最大负载为100uF、带 EN、并且必须在输出引脚/连接器上具有+/-20V 容差...

我们有一个具有分立式组件(大量 R、二极管等)的解决方案、因此我们正在寻找具有成本效益的解决方案(例如运算放大器)、但这可以节省空间(更小的 BOM)...

我想可能是 TPS7A4201在输出端和分压器之间使用了一个二极管来对 VOUT 进行编程(由于分压器将 ESD 电流限制在>100Kohm、反馈引脚将受到保护)...

你怎么看?

非常感谢您的参与

kr

Vincenzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincenzo:

    根据您对应用的描述、TPS7A4201听起来似乎是一个不错的备选器件、但我想更好地了解+/-20V 容差输出的要求。  推动这一要求的动力是什么?  当输出电压为20V 时、输入电压是多少?

    请注意、虽然 TPS7A4201能够在输出端提供20V 电压、但它没有内置反向电流保护;因此、Vin 必须保持高于 Vout。  此外、TPS7A4201无法将相对于 LDO GND 引脚的负电压施加到输出端。

    在反馈环路中放置二极管可能很诱人、但这可能会导致严重的稳定性问题、因此不建议这样做。  

    非常尊重、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的支持。

    此应用程序为 Nordig 2.0.6.1天线供电、其规格为:

    • 5V-5.2V 输出电压+/-3%、最小电流为30mA、+/-15V (输入来自墙上插孔@ 12V)
    • 输出端需要保护(+/-20V 容差、>50kOhm 输出电压 处于禁用模式

    EE 是一个 STB。

    我可以将我们目前拥有的分立式解决方案(+/-28V 输出容限)离线发送给您、但我们正在寻找集成度更高的解决方案...

    但斯克要提前很多时间

    kr

    Vincenzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vincenzo:

    对于正负要求、它听起来不像 LDO 能够自行满足您的应用、分立式解决方案也就正常了。 我们将通过私人邮件与您进行跟进、讨论转发、并考虑关闭此电子邮件主题。

    非常尊重、
    Ryan