This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92691:LED 驱动器功能

Guru**** 2609165 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92691, TPS92691EVM-752

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/706372/tps92691-led-driver-capability

器件型号:TPS92691

你(们)好

我们的客户考虑在安全区域使用以下用例。

输入:12V

LED:VF = 1.8V

LED 电流:2.5A - 3.5A

它们考虑2个通道。  

LED x 12、这意味着 VOUT = 21.6V

2、LED x 24、这意味着 VOUT = 43.2V

因此、它们需要生成3个发射模式。 (1、2、1+2)。

是否可以使用 TPS92691实现客户要求?

请告诉我们您是否有合适的参考设计?

贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    TPS92691具有一个高达1070mA 的升压 EVM 和一个高达1700mA 的 SEPIC。 它们的输入电压是固定在12V、还是必须降低运行电压? 没有类似这样的参考设计、但 EVM 非常接近他们要做的事情、他们只需完成一个设计并正确调整 MOSFET、二极管和电感器的尺寸。 我假设这是两个 TPS92691电路、在21.6V 时开启、在43.2V 时开启另一个?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Irwin

    感谢你的答复。
    SEPIC EVM 板似乎是隔离的。
    我想选择升压 EVM。 没关系吗?

    12V 直流输入是固定的。

    理想情况下、最适合客户请求的是单芯片解决方案。 但是、对于21.6V 和43.2V、可以使用两个芯片。


    您认为 TPS92691EVM-752可通过正确更换电路板上的组件来用于这两种模式解决方案(21.6V 和43.2V)吗?

    如果您可以建议其他建议、请告诉我们。

    贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不明白、我认为有两个负载。  您可以使用一个板来驱动两个负载。

    是的、如果元件更改以获得更高的电流、TPS92691EVM-752可以正常工作。  首先、MOSFET、二极管和电感器将是主要的三个器件、如果不打算使用串联 MOSFET、则其他器件也需要更改、例如电流感应电阻器、一些磁珠和旁路串联 MOSFET。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Irwin

    感谢你的答复。

    我担心电路板本身是否会损坏、因为输出功率将变为~100W。
    没有问题吗?


    我收到了额外的要求。

    它们希望以60Hz 的频率点亮 LED 1毫秒。 (T=16.6msec、ton=1msec)
    模拟调光和 PWM 调光是否都能满足这一要求? 还是两者之一?

    请您回复。

    贝斯特雷加兹
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这只是为了测试吗?  如果占空比为1ms/16.6ms = 6%。  如果功率组件的大小是针对电流和功率确定的、则平均输出功率将约为6瓦。  我将绕过 P-FET 并更改任何未按前面所述额定电流的元件。  该 EVM 的设计可在低得多的输入电压下运行、这将有助于实现其12V 固定输入。  似乎它可以用于测试、但您当然要仔细检查产品的设计过程。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Irwin

    感谢你的答复。

    让我确认图38。

    在图38中、ILED 以4ms 的周期同步更改为 Vpwm。 此时、我认为 LED 将会亮起2毫秒。

    同样、如果客户希望使 LED 灯持续1毫秒、则可以通过60Hz 的 PWM (占空比= 1/16)来实现。  

    这种理解是否正确?

    贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是,(1/60)*(1/16)=1.04 mS

    此致、