This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TPS62801:器件类型标记的位置是什么?

Guru**** 2814265 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62802, TPS62806, TPS62801

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/707952/faq-tps62801-what-is-the-location-of-the-device-type-marking

器件型号:TPS62801
主题中讨论的其他器件:TPS62802TPS62806

TPS62801、TPS62802和 TPS62806采用 WCSP 封装、通过特殊字符在光学上进行差异化。 在这个上面、您还可以找到引脚1标记、通常是一个点和日期代码。  。 如何正确定位它们?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在下图中、您可以识别这三个引脚的位置、其中"X"是日期代码、点位于引脚1的对应位置、"+"表示器件类型 TPS62801。