This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR23625-Q1:软启动特性

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR23625-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/707884/lmr23625-q1-soft-start-characteristic

器件型号:LMR23625-Q1

您好!

我们收到了客户关于 LMR23625-Q1的问题。
请帮帮我们。

[问题]
TSS=6msec (WSON PKG)的变化是多少? 他们希望确保最小值和最大值。
-是否有 TSS 与 Tj 特征(WSON 和 SOIC)的关系图?

它们考虑的是输出电容的电容正弦电感器电流避免达到电流限值。 因此、他们希望确保软启动时间的变化。

此致、
tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tateo、

    因为我认为我不能在公共论坛上共享数据。 请直接发送电子邮件至 arief.hernadi@ti.com

    谢谢
    -Arief