This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28742:什么是 UCC28742? 您为什么应该选择它?

Guru**** 2606615 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28740, UCC28742

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/707601/ucc28742-what-is-ucc28742-why-should-you-choose-it

器件型号:UCC28742

 什么是 UCC28742

UCC28742 是 UCC287xx 反激式系列中的最新版本、更确切地说、它是次级侧稳压 UCC28740的替代方案

 虽然 UCC28742 与 UCC28740类似、但主要差异很小。 最值得注意   的是,UCC28742采用较小的 SOT-23封装,而 UCC28740的较大 SOIC 封装中没有 HV 引脚700V 启动 FET。 虽然消除此引脚会增加待机功耗、但对于不需要满足 UCC28740提供的≤10mW 标准的设计而言、这可能不是一个问题。 此外 、UCC28742 还推出了新的过流保护功能:精确的恒定电流限制以及120ms 的延迟关断。

尽管存在这些差异、但两个器件都是在带有谷底开关的断续传导模式(DCM)下运行的二次侧稳压(SSR)反激式控制器。 这两种器件都使用类似的 AM/FM 控制律、其中对频率和占空比进行调制以调节输出。 两者均具有 EMI 频率抖动、针对线路欠压的精密保护、输出过压、过流和短路保护等 这些特性可实现高效控制器、产生的 EMI 更低、并且无需添加外部组件即可实现稳健的故障条件。

为什么应该选择 UCC28742

高效率 - UCC28742 使用先进的控制算法、可在整个工作范围内实现高效率和高性能。

简单实施 - UCC28742 易于使用、其集成功能可降低所需外部组件的电势。

出色的瞬态响应和输出调节 -直接光耦合器反馈可实现快速瞬态响应和严格的输出调节。

具有成本效益 - UCC287xx 反激式系列的最新产品 UCC28742 提供 了 UCC28740的实用替代方案。 此器件可减少不必要的附加功能、并以您所需的价格展现高性能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否在为低于45W 的交流/直流电源寻找最佳控制器方面遇到了困难、而成本似乎是唯一的障碍? 您可能发现控制器提供了出色的性能,但还包括了其他功能,这些功能只能将成本提高到超出预算的水平。 幸运的是,TI 全新推出的 UCC28742作为一款高性能控制器,提供了一种简单的解决方案,而且不会让您的开发工作中断。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!