This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7B7701-Q1:检测到 TPS7B7701-Q1开路负载

Guru**** 2606605 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7B7701-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/707886/tps7b7701-q1-tps7b7701-q1-open-load-detected

器件型号:TPS7B7701-Q1

尊敬的先生

当我阅读 TI TPS7B7701-Q1的数据表时 、我有一个问题、如下所示:

请参阅 第13页的数据表(表1。 故障表);

如果 TPS7B7701-Q1检测到开路负载、则 ERR 引脚处于高电平; 如果电路 正常、则 ERR 引脚也处于高电平。

是否说、当电路开路负载或正常时、 从 ERR 引脚到 MCU I/O 端口的信号相同?  

如果不是,我们如何 歧视呢?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bin、

    正确的做法是、对于开路负载、正常和过流、/ERR 引脚将为逻辑高电平、这表明故障情况未触发任何内部保护电路。  当内部保护电路在电流限制、热关断、输出电池短路或反向电流的情况下跳闸时、/ERR 引脚将为逻辑低电平、表示存在故障。

    您将无法区分哪个故障条件触发/ERR 使其变为逻辑低电平或哪个条件(开路负载、正常 或过流)由逻辑高电平单独由/ERR 引脚表示、因为它是仅具有逻辑高电平或逻辑低电平状态的开漏引脚。  您需要测量 SENSE 引脚上的电压、以确定您处于何种状态。

    非常尊重、

    Ryan