This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65218:使用超级电容器代替纽扣电池

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65218, TPS65218D0

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/707880/tps65218-using-supercap-instead-of-coin-cell

器件型号:TPS65218

您好!

我想使用外部充电至~3V 的超级电容器作为 TPS65218纽扣电池的替代产品。

这种方法是否有任何问题?

谢谢

Pete。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Pete、

    首先、CC 引脚的绝对最大值为3.6V、因此我要提醒您、在任何情况下、"外部充电"功能都不允许超级电容器电压超过3.6V。

    我不是电池专家、但我的理解是、超级电容器的自放电速度将比纽扣电池更快。 由于备用电池仅用于在电池被取出或完全放电时使非常小的子系统保持活动状态。 换言之、在"典型"用例中、备用电池每6个月使用一次可能30秒。

    TPS65218D0无法为连接在 CC 引脚上的纽扣电池或超级电容器充电、因此绝对需要外部充电功能。 如果您可以确保超级电容器在您的系统中保持充电、并在需要时可用、那么我认为这是一个很好的主意!

    我期待看到一个方框图或原理图、展示您如何实现这一超酷的新功能。