This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3423-Q1:LM3423-Q1

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3423, LM3421

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/706297/lm3423-q1-lm3423-q1

器件型号:LM3423-Q1
主题中讨论的其他器件:LM3423LM3421

你(们)好

 降压/升压应用问题(请参阅数据表 "LM342x/-Q1用于恒流 LED 驱动器的 N 通道控制器"、  SNVS574F–2008年7月–2015年7月修订版)

1.  能否 使用 LM3423替换 PG 55上应用电路中的 LM3421,如图41所示。

2.  我打算使用 LM3423来控制 应用  电路上串联的4个照明 LED、如图41第55页所示。  

    照明 LED 规格:绝对最大值 V Reversing = 1V,绝对正向电流最大值= 1A,Vforward= 3.5V

     我打算 通过设置 Rsns、Rhsp 和 Rcsh 将 LED 平均电流设置为0.7A

  我想知道 D1阴极处的电压是多少。  如果 我的输入电压为24V、则为 Q2的漏极

  二 此外 、Vin 采用10V 至70V 的动态范围。 当 Q1导通期间 Vin 从70V 降至10V 时.. 我的4个 LED 是否会出现反向电压(因为我的照明 LED     绝对反向最大电压为1V,因此,总承受电压仅为4V )这是否 会损坏串联的4个照明 LED?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lee、

    1) 1)是的。
    2) 2)这是降压升压、因此 D1阴极处的电压为24V = 4X 3.5V = 38V。 MOSFET 的漏极在关断时将是更高的二极管压降(D1)、或38.6V - 39V、具体取决于二极管。 如果原理图符合第55页的图41否、则不会出现反向电压。 LED 电压位于 Vin 之上、因此它随输入电压的变化而上下移动。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。 感谢您的回复。 我 还有其他问题。

    对于我的设计、我打算使用0.7A 来驱动外部 LED。 我的平均电流设置为0.7A

    1、如何选择 I LIMIT。 (I、e、Q1之后的电流)。 我看到 YR 应用手册被选为4A。(AN-2010 LM3423降压/升压2层评估板(SNVA415C–2010年6月–2013年5月修订))

      我的理解是 、我的限制应该比  LED 的 IAVE 大得多。 我是对的吗?

    另请参阅 AN-2010 LM3423降压-升压2层评估板(SNVA415C–2010年6月–2013年5月修订)

        YR BOM 上注明 的是部件号 MSS1260-473ML (我从互联网上发现该部件“PECs:I SAT 为3.04A,IRMS 为2.5A”)

        但我将限制 设置为4A。  已超过3.04A。 电感器饱和... 电感器的器件型号是否存在错误。 我认为它应该更高、如6A。 等等

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lee、

    1) 1)这是设计过程的一部分。 您必须使用最大输出电压、最小输入电压、了解峰间电流纹波和最大输出电流。 通过四个3.5V LED、您的输出电压为14V、外加输出整流器(0.7V)。 您的最小输入电压为10V。 占空比将接近60%。 如果没有电流纹波、二极管导通期间的平均输出电流将为0.7A/(1.0-0.6) 1.75A。 这也是 MOSFET 导通时的平均输入电流。

    例如:如果您以500KHz 的频率进行切换,导通时间将为(1/500kHz)*0.6 = 1.2us。 如果降压/升压电感器为22uH、则峰间纹波将为 V = L*(di/dt)。 10V = 22uH *(di/1.2us)、di = 0.55A。 限流电阻器的峰值电流为1.75A +(0.55A/2)= 2.025A。 我会增加效率、压降、组件容差等方面的裕度、并且可能会将其设置在3A - 4A 左右。 由于电路板上的压降、效率等、实际峰值电流将更高

    2) 2) I LIMIT 设置得足够高、不会在正常运行期间跳闸、并将开始饱和。 I LIMIT 是针对电路故障、连接错误负载或尝试以极低输入电压运行降压/升压的保护。

    此致、