This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25100EVM-654:有关手册的问题

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/707585/bq25100evm-654-question-about-manual

器件型号:BQ25100EVM-654

目前、我有用于单节锂离子电池供电系统评估模块的电池充电解决方案。 我尝试弄清楚如何使用它。 我对用户指南中的测试程序有疑问。 在测试程序的输出侧、它表示将电池负载与电压源放在一起、并将电池负载连接到电压源。 我想知道我们为什么需要电压源? 测试程序是否尝试显示如何充电? 还是显示其他内容?  如果没有显示如何为黄油充电、您能告诉我如何使用它为电池充电
谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    为了评估器件/EVM、电池仿真器非常有用、可以在预期的电池工作范围内调整电池电压。 也可以使用电池、但其评估灵活性较低。
    要模拟电池、您需要结合负载和电压源。 用户指南图2显示了可使用的电路。 此外、还可以使用 Keithley 2420等源表。