This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL455A:平衡电阻器的值

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/706911/bq76pl455a-value-of-balancing-resistor

器件型号:BQ76PL455A

大家好、

我正在使用 bq76pl455 IC 设计 BMS 的 PCB。 在 BQ76PL455 EVM 中、TI 使用了75欧姆的平衡电阻器、可提供56mA 的最大平衡电流。 那么、我想问56mA 电流是否足以平衡电池、或者我 是否应该降低电阻器的值?

此外、如果我们使用较低的电阻值、在设计 PCB 时应采取哪些预防措施?

此致、

单位

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、您可以降低平衡 R 以增大平衡电流。
    您唯一需要担心的是 FET 选择(不应是太大问题)和 PCB 的热性能。 基本上、这就是您需要担心的所有问题。 范围典型值为150mA 至200mA。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复。

    我已经看到、在 BQ76Pl455 EVM 的当前原理图中、TI 使用的 MOSFET 支持最大 电流为330mA。
    那么、在我的设计中、我是否可以使用20欧姆的电阻器、在这种情况下、最大值是 平衡电流大约为200mA?

    如何处理 PCB 的热管理?

    此致、
    单位
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为这应该是好的。
    您可以在 Google 中找到好的材料。

    您可以按平衡的电池数量计算功率。
    散热过孔和良好的布局是关键。