This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD15380F3:N 沟道+ PCH MOSFET 模块

Guru**** 2599795 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD15380F3, CSD25480F3

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/707636/csd15380f3-nch-pch-mosfet-module

器件型号:CSD15380F3
主题中讨论的其他器件: CSD25480F3

您好!

我的客户正在寻找 VT6M1的交叉参考。  我不知道有任何 Nch + PCH 封装、您有没有建议?

谢谢、

Chuchen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chuchen、

    感谢您发帖。
    遗憾的是、我们没有任何 N&P 多芯片封装器件。 因此、我们可以提供的唯一选项是单个分立式 nch 和分立式 PCH 器件、这意味着需要重新设计电路板。
    从器件规格来看、成本最低的选择是在我们称为 F3轮廓的器件封装 FemtoFET 产品中使用、它是0.64x0.73轮廓、因此非常小、即使其中两个也比单个双封装小。 此外、电阻要低得多。
    Nch、我建议使用 CSD15380F3
    我推荐使用 CSD25480F3