This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS799:MTBF/FIT 估算器

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/707344/tps799-mtbf-fit-estimator

器件型号:TPS799

您的 MTBF/FIT 估算器仅显示符合@ 60%的可信度。

请向我发送器件 TPS79925DDC 的可靠性数据(FIT 或 MTTF)@ 90%可信度。 提前感谢您。
此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Axel、

    您在 MTBF/FIT 估算器上找到的信息是我们公开提供的唯一信息。 如果您希望通过 E2E 的私人消息功能继续讨论、我已向您发送了友谊请求。 请注意、我们现在认为此公共主题已关闭、因为任何进一步的支持都将通过私人消息提供。

    e2e.ti.com/.../3032.08-adding-friends-sending-private-messages

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、

    是的、请允许我们通过私人邮件继续此讨论。

    此致