This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LM25117:模型说明

Guru**** 2605995 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LM25117

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/707316/tina-spice-lm25117-description-of-model

器件型号:LM25117
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

我的客户正在尝试使用另一个仿真器执行"LM25117_TRANS.Lib"。

对于 LM25117模型的描述、他们有两个问题。

1.在44行的模型中有"TC=0、0"。

  直接设置 TC 时、我们应该如何描述?

2. 与414行有关, 我们认为“IS”和“2.843488e-9”期间需要“=”。

   你怎么看?

>=0.5 IBV=10e-6是2.843488e-9 KF=0 M=388.7e-3 N=1.091  

此致、

Kuramochi   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将把这个移到 Webench 论坛
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi、

    1.我不明白你到底在用 TC 寻找什么。 请注意、该模型不支持温度依赖性。

    如果您想了解该 TC 语句指定的内容。 请找到以下答案:

    TC 通常以 TC= TC1、TC2的格式指定

    其中 TC1和 TC2分别是线性和二次温度系数。

    电阻器的值为 :R·(1+TC1*(T-Tnom)+TC2*(T-Tnom)^2)。  

    2.当=不存在时、我已经在 PSPICE 和 TINA TI 中测试了参数。 它工作正常。 因此=可以用空格替换。

    此致、

    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Karthik-San、

    感谢你的帮助。

    关于"TC"、我指的是以下内容。

    该模型来自以下链接。

    这是否意味着 R3的温度特性?

    关于"="、我明白了。

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kuramochi-San、

    TC 语句指定了 R3的温度特性。 但是、由于它被指定为"TC = 0、0"、因此 R3的电阻不随温度变化。

    此致、

    Karthik