This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65721:TPS65721充电器不能正常工作

Guru**** 2588125 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65721

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/705198/tps65721-tps65721-charger-doesn-t-work

器件型号:TPS65721

您好!  

我们 的项目中首次使用 TPS65721、我们需要使用它为锂聚合物电池充电。 目前、我们对直流/直流、LDO 或 GPIO 功能不感兴趣。  

我们开发了一个小型 PCB 来测试充电器,并将 TPS65721设置如下:  

 

因此,我们只想测试充电器方框图:

-交流输入为5V

- BAT 引脚上的锂聚合物电池

在 ISET 上为1K  

- TS 上10k Ω

芯片启动、我们可以通过 I2C 与芯片进行通信、读取和写入寄存器。 但当我们在 BAT 引脚上放置一个 Lipo 时、充电器不会启动。

检查1寄存器后、发现充电器启用、电源正常。

温度也很好、因此充电器不处于温度保护模式

但充电器无法为电池充电。

如果有人对正在发生的事情有任何想法... 谢谢:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Duki、

    由于美国假日、该部件的设备专家将在下周上班、请允许有一些延迟。

    同时、您是否能够在启用充电器但看不到输出时提供 TPS65721状态的寄存器转储? 这可能有助于识别器件处于的状态。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果可能、请提供显示 TPS65721连接的原理图副本。

    我们将需要使用寄存器转储来查看 TPS65721的状态、并查找数字配置可能存在的任何问题。
    只需通过 I2C 读取 PMIC 的所有寄存器并将其作为文本文件发送或在您的回复中复制即可。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在我看来、您在测试中创建事件顺序问题:

    1) 1)应用 AC = 5V
    2) 2)测试 I2C
    3) 3)将锂聚合物放在 BAT 引脚上(插入电池)
    4) 4)测试电池充电

    数据表的第8.3.10.6.1节中有一段内容:"只要电池上有电压、就可以使用此功能。 在电池被移除或放电后、需要通过拉低 PB_IN 来完成首次上电。'

    虽然本节介绍了 DCDC1和 LDO1的使能引脚、但也建议了器件的状态机如何工作。

    再次执行测试时、在交流电源下测量 SYS 和 BAT 引脚上的电压。

    并尝试更改事件的顺序、以便在交流电源供电之前安装电池:

    1) 1)将锂聚合物放在 BAT 引脚上(插入电池)
    1) 1)应用 AC = 5V
    3) 3)测试 I2C
    4) 4)测试电池充电

    如果您注意到 SYS 电压不等于 VAC 或 VBAT (两个电压中的较大值均可用)、请尝试按下连接到 PB_IN 引脚的按钮。 按下按钮后(PB_IN 切换为低电平、然后返回高电平)、SYS 引脚电压应为高电平。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、  

    感谢您的快速响应。 事实上,事件的先后次序非常重要,这是我们解决的一个问题。 有时、我们先输出5V 电压、但未使用 PB_IN 激活直流/直流和 LDO。

    但我们发现了主要问题、即 TS 引脚电阻器。 该电阻器的值有误、因此系统锁定在温度保护模式。

    在我们更改值并设置10K 后、一切都正常。

    再次感谢您的支持。

    此致、  

    方向