This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28089:VDD 的陶瓷电容器除外

Guru**** 2607845 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28089

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/707686/ucc28089-other-than-ceramic-capacitor-for-vdd

器件型号:UCC28089

大家好

我的客户正在考虑使用 UCC28089。
下面是 UCC28089数据表说明

  第6页(VDD):
  μF 避免噪声问题、请放置一个1 μ F 陶瓷旁路电容器、
  从 VDD 连接到 GND、尽可能靠近芯片。

但由于未来的电源短缺、更难采购陶瓷电容器。
您能否提供除陶瓷电容器以外的其他建议?

请提供建议

此致、
本田。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Honda:
    所有 PWM 控制器都需要在 VDD 引脚上使用陶瓷去耦电容器。 为了抑制开关电源中固有的高频噪声、需要使用这种方法。 如果未处理此开关噪声、则会导致 PWM 控制器出现不正常的行为或在极端情况下发生故障。
    具有 X7R 电介质的陶瓷电容器具有出色的高频响应、广泛用于此应用。
    没有陶瓷的替代品。
    使用的正常值介于0.1uF 和1.0uF 之间。

    采购电子元件始终是一个问题、但该器件有多家制造商提供多种外壳尺寸、从1206到0603不等。
    例如、您还可以为此应用并联两个0.47uF 部件。

    我相信您将能够找到此器件的可靠供应商。

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    感谢你的答复。
    我会说服客户。

    此致、
    本田