This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24715:寄存器0x12H 中电荷抑制的功能是什么?

Guru**** 2606035 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24715

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/707688/bq24715-what-is-the-function-of-charge-inhibit-in-register-0x12h

器件型号:BQ24715

大家好、团队成员

您能否帮助解释寄存器0x12H 的位0? 电荷 inhbit?

如果我们将充电抑制配置为"1"、BQ24715中的充电行为是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    射线、
    这个位非常简单明了。 它仅用于充电器启用和禁用、如果您将该位编程为1、则/BATDRV 信号将变为高电平、以关闭电池 FET 以停止充电电流。
    谢谢