This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM338:LM338

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/707343/lm338-lm338

器件型号:LM338

大家好、

我构建稳压器、就像图中所示。 当我施加24V 电压时、输出电压也是24V。

有人能告诉我、我使用参考原理图时可能会出什么问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patrick:

    为了使 Vout 与 Vin 处于相同的电压、这意味着存在从 Vin 到 Vout 或从 ADJ 到 GND 的意外泄漏路径。 您是否能够验证 R12的电阻以及 ADJ 和 GND 之间是否没有短路? 此外、还应查找未从组装电路板中清除的残余磁通、因为磁通可能会导致意外泄漏路径。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Ryan Eslinger ]Patrick、您好、

    为了使 Vout 与 Vin 处于相同的电压、这意味着存在从 Vin 到 Vout 或从 ADJ 到 GND 的意外泄漏路径。 您是否能够验证 R12的电阻以及 ADJ 和 GND 之间是否没有短路? 此外、还应查找未从组装电路板中清除的残余磁通、因为磁通可能会导致意外泄漏路径。

    非常尊重、
    Ryan

    [/报价]

    您好、Ryan、

    非常感谢。 组装电路板的人将 R12 = 0.12 Ω、而不是120 Ω。  

    该电阻器几乎将 ADJ 引脚的电路短接至接地端。 我将电阻器更改为120 Ω。

    电路按预期工作。  

    此致

    Patrick