This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25921A:如何选择 Cout 的值?

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25921A, TPS2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/707134/tps25921a-how-to-selecting-the-value-of-cout

器件型号:TPS25921A
主题中讨论的其他器件: TPS2595

尊敬的

TPS25921A,如何选择 Cout 的值? 需要考虑哪些主要因素? 典型设计选择的是100uF、这是我的系统的大尺寸

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Fandy、

    数据表中的应用电路考虑了100uF 以演示器件的浪涌电流控制能力。 因此、该器件不需要任何输出电容。
    您能否分享您的用例详细信息和终端设备。 我们有一个新器件 TPS2595 ->尺寸更小、支持4A。 请检查并告知我。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Rakesh

    但还有一个问题是如何选择 TPS2595 Cout 的值?  我发现它在数据表第27页显示的典型应用中选择了1uF、在第31页中也选择了100uF。

    我的工作条件: VIN =5V、IO =600mA、I SET Ilimit=1A、OVset=17V、UVset=4.5V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Fandy、

    为了演示 TPS2595的快速输出放电功能、数据表的图62中使用了100uF 的大 Cout。 否则、对输出电容没有此类要求。
    对于您的应用、您可以使用 Cin 作为0.1uF、Cout 作为1uF、以实现更好的噪声滤波。

    此致、
    Rakesh