This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65100-Q1:TPS65100-Q1原理图添加了 RC 延迟

Guru**** 2606065 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/707258/tps65100-q1-tps65100-q1-schematic-add-rc-delay

器件型号:TPS65100-Q1

尊敬的:
我们的客户更换输入电容器和输出电容器、电容和尺寸会产生任何副作用吗?
并添加了 RC 延迟  、如下所示:

e2e.ti.com/.../217EA01_2D00_1A0_5F00_L-TPS65100.pdf

如有任何建议、请告知我。

谢谢、

此致、

劳伦斯。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lawrence、
    我将在接下来的几天内进行回顾并向您提供任何反馈。

    此致、
    辽卡特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lawrence、

    我回顾了输入和输出电容、只要将多个电容器紧密地放置在一起并靠近器件引脚、就应该可以正常工作。 为了增加 EN 上的 RC 延迟、我建议将底部电阻器 R118更改为大约30K 欧姆。 这样做是为了使 EN 引脚具有足够高的电压、以超过 VIH 逻辑阈值(根据数据表规格为1.5V)。 以启用器件。 我想之前已经查看过此原理图、以前可能错过了这一点。

    此致、

    辽卡特