This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2112:询问 TPS2112数据表的测试条件。

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2112

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/707274/tps2112-ask-for-test-conditions-of-tps2112-data-sheet

器件型号:TPS2112

您好!

我想询问 TPS2112数据表的测试条件。

TPS2112在真值表中的工作电压 VI (VSNS)=0V、而 VI (IN2)>VI (IN1)处于"IN1"状态。

但在下面的数据表中、"IN2"处于激活状态。

它与真值表不同。
是真的吗? 或另一种含义?

此致、

K-Hashi。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、k-Hashi、

    以下是数据表中描述器件逻辑的句子:

    "TPS2112/3仅支持自动切换模式。 在此模式下、如果 Vi (VSNS)大于0.8V、OUT 连接到 IN1、否则 OUT 连接到 IN1和 IN2的较高者。"

    根据此说明、器件的真值表是正确的。 但是、这意味着电气表的数据表中有一个拼写错误。 在您突出显示的条件下(VI (SNS)= 0V、/EN =低电平、VI (IN1)= 5.5V、VI (IN2)= 3.3V)输入1将处于活动状态、因此我将以这种方式读取数据表。 我将研究如何纠正这一问题。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Alek-San

    感谢你的答复。
    我理解您的答案。

    此致、

    K.Hashi