This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76200:与 bq76200类似的器件、工作电压高达120V

Guru**** 2606045 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/707450/bq76200-parts-similar-to-bq76200-with-operating-voltage-upto-120v

器件型号:BQ76200

您好,

在我们的产品中、电池组电压将高达80V DC。我们正在寻找工作电压高达120V DC 的电池保护 IC/驱动器。 由于 bq76200 仅支持75V 直流电压,因此我们无法使用它。是否有任何可支持高达120V 或更高电压的替代器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Manjunath、
    我认为我们没有支持120V 电池的器件。

    此致、
    David