This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61046:温度范围内的反馈电压

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/706765/tps61046-feedback-voltage-over-temperature

器件型号:TPS61046

您好!

我的客户对 Tj=-40C 至125C 温度范围内的反馈电压最小值、最大值数据有疑问。 请帮助我们的客户显示 PWM 和 PFM 情况下的反馈电压温度数据(-40C < Tj <125C)。

如果您有任何疑问、请告诉我。

此致、

TI.IMI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、T. IMI、

    目前、我们仅指定0C 至125C 的反馈电压。 从图4可以看出、在-40C 时、反馈电压大约低2mV。 我们可以使用该电压估算-40至125C 的电压范围。

    如果您需要有保证的数据、我们必须更改数据表。 我们只在有大企业时才这样做。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jasper、

    感谢您的快速回复。 PFM 模式反馈电压。 是否可以让我们知道-40C 至125C 范围内的最小值和最大值。

    此时、我们不会将此数字指定为-40C 至125C 之间的值。

    此致、

    TI.IMI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、T. IMI、

    通常、PFM 基准电压比 PWM 基准电压高1%。 1%的变化为50%、这意味着 PFM 基准电压比 PWM 基准电压高0.5%~1.5%。 请注意、它不是保证数据。

    我们未指定 PFM 基准电压的最小值、最大值的原因是 VOUT 不会完全跟随基准电压。 VOUT 平均电压还取决于外部组件和 PFM 运行的负载。 您可以参考数据表的图10来了解 PFM 的工作原理。

    应用的输入/输出条件是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jasper、

    感谢您的回复。让我再次确认。  在-40C 等低温条件下、基准电压 大约 比室温低2mV、这 是典型的带隙特性。  与 PFM 基准电压相同、这意味着典型值比 PFM 基准电压高1%至1.5%、但温度特性相同。 我的理解是否正确?

    PFM 基准电压是否比 电路设计中的 PWM 基准高1%至1.5%, 或者 PFM 基准电压和 PWM 基准电压在原理图中是相同的,但这是 PFM 中高1%至1.5%的结果?

    此致、

    TI.IMI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、T. IMI、

    您的理解是正确的。

    PFM 基准电压设置为比 PWM 基准电压高1%(典型值)。 但由于采用了控制方法、输出电压并不完全遵循该基准电压。