This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27524:将3.3V 上拉至5V

Guru**** 2493175 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27524

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/706117/ucc27524-pulling-up-3-3v-to-5v

器件型号:UCC27524

应用:
VIN = 3.3V

Vout = 5V

如果我正确理解数据表...如果我使 ENA 和 ENB 引脚悬空、并将 VDD 连接到5V、那么输出将始终与输入等效5V 逻辑电平?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nicholas、您好!

    我是 UCC27524的应用工程师、感谢您询问此器件、没错! 使能端高电平有效。 如果 ENx 悬空且存在 VDD、则通过一个200k 电阻器将其上拉至 VDD、这样、如果由高阻抗输出驱动、它就可以具有一个已定义的状态、并且可以使用 UCC2732x 替换掉电状态。 如果 VDD 电容的大小适当、至少为10xCiss 并靠近 IC VDD-GND 引脚放置、则输出应为5V。

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您再次参加 Jeff。 我将在引脚旁边的输入上使用.1uF 和10uF 电容。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nicholas、您好!

    很抱歉、我的回答很晚、这个 VDD 电容值和放置位置还可以、如果您有任何问题、请告诉我!

    谢谢、