This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61085:将 TPS61085补偿器错误地连接到 IN

Guru**** 2606635 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/705735/tps61085-tps61085-comp-wrong-connect-to-in

器件型号:TPS61085

尊敬的 TI:

   如果 COMP 引脚错误地连接到 IN;剂量会影响输出性能,会发生什么情况?  

在此应用中,Vin=3V;Vout=8.7V;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joyce、您好!
    应将 C4连接到 GND。 如果您将其连接到 Vin、它将影响输出。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请您详细解释可能影响的因素吗? 我的客户希望评估此设计的风险。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joyce、您好!
    由于 COMP 与环路响应和稳定性相关、如果 COMP 连接到 Vin 而非 GND、则转换器可以正常工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    也就是说,我们不知道会发生什么,只知道它不能正常工作。所以如果它输出正确的电压,它就会不稳定?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joyce、您好!
    我将在 EVM 中对此进行测试并回复您。