This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170-Q1:满足高功率要求

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/707457/lm5170-q1-to-meet-high-power-requirement

器件型号:LM5170-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5170

大家好、

我想验证 LM5170是否可以在以下情况下使用? 是否有任何用例可供参考?

输入:30-45V/100A

输出:100V/50A  

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiffany、
    我们不建议将器件的输出电压设置为100V、因为100V 是 SW 的绝对最大额定值、并且没有剩余安全裕量。