This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4040:最大电源电压

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: LM4040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/706825/lm4040-maximum-power-supply-voltage

器件型号:LM4040

尊敬的支持团队。

LM4040的绝对最大额定值对电源电压没有调节。
数据表说明中的"8.2.2.2阴极和负载电流"。
'在另一个极端条件下、最大 VS 和最小 IL、RS 必须足够大、以便将 IZ 限制在小于其最大额定电流15mA 的值。'
如果电源电压在 RS 设置的15mA 范围内、则电源电压是否无限制?

请告知我电源电压。

此致、
Hiroaki Yuyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroaki-San、

    是的、从技术角度讲、只要 RS 被设定为将阴极电流限制在15mA 以下、电源电压就没有限制。 请记住、电源电压越大、电阻器中的功耗就越大。

    如果您有任何问题、请告诉我。

    此致、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Edon-San、您好!

    感谢您的回答。

    我了解到没有通过电流限制调节电压。
    我向客户建议电流限制小于15mA。

    此致、
    Hiroaki Yuyama