This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/ATL431:SPICE 模型不正确?

Guru**** 2607245 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, ATL431, TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/705457/tina-spice-atl431-spice-model-is-incorrect

器件型号:ATL431
主题中讨论的其他器件:Tina-TITL431

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

我们的客户使用 ATL431、对仿真有一些疑问。

他们使用 TINA-TI 仿真检查了电路的稳定性。

客户使用从 WEBENCH 设计器导出的参数。

我将结果附在下面、

e2e.ti.com/.../ATL431_5F00_sim.pptx

为什么它在 VIN 启动前发出启动信号?

它会发生振荡。 当输出电流流动时、稳定性的特性是否与数据表不同?

此致、

Naoki Aoyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    抱歉。
    我在设置电压发生器时出错。
    我将附上新结果。

    此致、
    Naoki Aoyama
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Naoki、

    根据您的示例、ATL431 SPICE 模型似乎无法正常工作。 我将要求我的内部 SPICE 团队了解此问题的原因是什么。

    您可以附加 TINA SPICE 文件吗?

    -Marcoo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marcoo、

    感谢你的答复。

    显然、信号在 VCC 开始前开始。

    我在设置电压发生器时出错了。

    但是、振荡问题仍然存在。

    我附加 TINA 文件。

    e2e.ti.com/.../webench_5F00_design_5F00_3885918_5F00_52.tsc

    Rs 是否太高?

    此致、

    Naoki Aoyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naoki、

    我目前在 TINA-TI SPICE 上没有遇到此问题。 我打开了该文件、只是运行了它、但在 Vin 问题发生之前没有看到信号。 我确实看到了在这些电流水平和电容值下不应存在的振荡。  

    我的 SPICE 团队正在研究该问题。

    -Marcoo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Marcoo、

    Vin 问题之前的信号是我的错误。
    我将等待您的调查结果。

    顺便说一下、WEBENCH 设计器的结果是不合理的。
    客户的配置如下。
    VIN = 20V 至24V
    Vout = 3.3V
    Iout = 1mA
    TA = 30度

    根据结果、Rs= 205欧姆。 它在 IKA 流动高电流。
    没有振荡。
    它无法获得 ATL431作为低 IKA 的优点。

    此致、
    Naoki Aoyama
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naoki、

    我同意您的观点、Webench 未给出正确的结果。 对于您的情况、我将根据最坏情况计算 R1的值。

    我们将使用20V 的输入电压、因为此时器件将达到最大电流。

    假设 R1 + R2 = 100k = R12。 因此、流经电阻器的电流 I (Rs)= VKA / R12 = 3.3/100k = 33uA

    我们希望使用接近最小 Ika = 40uA 的值

    Iload = 1mA 如果该值不是最坏情况下的装载值、则使用最坏情况下的装载值。

    RS    =(输入- VKA)/(Ika + I (R12)+ ILOAD)

    =(20 - 3.3)/ (40uA + 33uA + 1mA)

    Δ T = 15.5k Ω~

    借助该电阻器值、您应该能够提供1mA 的负载、而器件及其偏置网络仅消耗73uA 的电流、这是 TL431的一项改进、TL431的电流为另一个1mA。

    查看稳定性图表、我会使用图14、因为它更保守。 我会使用小于10nF 或大于300nF 的 Cload 值。 如果值为1uF、我会感到舒适。

    -Marcoo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marcoo、

    感谢你的建议。

    我通过 TINA-TI 对电路进行了仿真。

    它仍然存在振荡问题。

    e2e.ti.com/.../6471.webench_5F00_design_5F00_3885918_5F00_52.tsc

    此仿真似乎无法正确重现。

    此致、

    Naoki Aoyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Naoki、

    振荡可能是 ATL431上的稳定性问题。 我正在与我们的建模团队讨论此问题、并查看我们是否可以在下一个版本中解决此问题。

    -Marcoo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Marcoo、

    感谢你的答复。
    我明白了。 我将等待下一个版本。

    谢谢、
    Naoki Aoyama