This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27714:引脚3、引脚5、引脚7、分流电阻器

Guru**** 2947090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/707247/ucc27714-pin-3-pin-5-pin-7-shunt-resistor

器件型号:UCC27714

问题1:跳线是否 用于连接针脚3和针脚5? (如 图54所示。 典型应用原理图”)  

Q2:引脚3和引脚5之间是否应使用分流电阻代替跳线? (参见引脚#7的引脚功能)

Q3:如果应该使用分流电阻器,CALAULATION 公式是什么?  (参见引脚#7的引脚功能)

Q4:如果使用分流电阻器,则应在引脚3和引脚7之间安装一个1uF 电容器?

 

引脚功能

引脚 名称:   VDD

针脚#        :    7
偏置电源输入。 器件输入逻辑侧的电源以及低侧驱动器输出。 µF×1 μ F SMD 电容器将该引脚旁路至 VSS (通常 CVDD 需要为10 μ F CBOOT)。 µF 在 COM 和 VSS 之间使用分流电阻器、则还可通过1 μ F SMD 电容器将该引脚旁路至 COM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie、

    Q1:在图54中、引脚3和5通过 PCB 直接连接。

    Q2:根据应用的不同、引脚3和5之间的分流电阻器或分流铁氧体磁珠可能会带来一些优势。 分流电阻器或分流铁氧体磁珠可用于帮助降低可能耦合到逻辑接地的接地反弹或寄生振铃的影响。

    Q3:如果使用电阻器、则应选择该组件、以最大限度地减少测量 VSS 时相对于 COM 出现的振铃。 该过程应与 TI 的外部栅极电阻器设计指南中记录的过程非常相似、此时将 CISS 替换为低阻抗节点的总电容(通常由 VDD 和 VSS 之间的电容器决定)。 如果使用铁氧体磁珠、请选择最大阻抗区域、以最大程度地减少与 COM 节点振荡频率的相互作用。 请记住、如果电源接地和信号接地之间的分流器元件是电路中这两个节点之间的唯一连接点、则流经低侧电容器的平均充电电流将流经这些分流器元件、并在其两端出现相应的压降。

    Q4:µF 1 μ F 电 µF、因为 VDD 和 VSS 之间的电容典型值为1 μ F。 选择 VDD 和 COM 之间的电容器的精确值时、应类似于自举电容器的选择方式: 总电容应足够大、以防止基于负载晶体管的栅极电荷和任何其他输出负载(例如栅源电阻器)的最大 LO 输出电压发生较大波动。

    此致、