This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/BQ27520-G4:BQ27520开发板温度测量不准确

Guru**** 2606635 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/706374/compiler-bq27520-g4-bq27520-development-board-temperature-measurement-is-not-accurate

器件型号:BQ27520-G4
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

工具/软件:TI C/C++编译器

Bq27520开发板温度测量不准确


目前、我们使用 bq27520的演示板连接电池进行温度校准(演示板的 TS 连接到电池的温度感测引脚)。

实际电池温度测量值为30度、但 bqStudio 界面中显示的温度为56度。 校准后温度没有变化、仍然是56度。

后来我了解到、我需要在数据闪存中修改温度系数 ext a coef 1-5和 ext b coef 1-4。

该手册指出、您需要使用10K NTC 103AT 型热敏电阻。 我们当前使用的热敏电阻是 NCP15X103F03RC、B 常数

25-50度为3380K、我不知道它是否与手册中的要求相关。

符号? 如果它与修改参数的计算方法不匹配?