This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2574:输出电压引脚瞬态下冲规范

Guru**** 2605975 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2574

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/706529/lm2574-output-voltage-pin-transient-undershoot-specification

器件型号:LM2574

在 LM2574数据表(第4页)的绝对最大规格中、它具有接地稳态输出电压额定值。

我想知道是否存在瞬态输出电压引脚下冲最大值? 对于大多数开关电源稳压器、我看到使用晶体管来开关电源、晶体管具有最大 VCE 额定值。

在我的设计中、如果输出电压在肖特基二极管导通前具有足够的下冲、则会损坏电路的某些部分。 这通常是一个需要关注的问题吗? 我没有找到有关捕获二极管开关时间要求的太多具体数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    此器件上没有瞬态输出电压下冲最大额定值、我相信只要您的输出电压不低于-1V、您就应该可以了。

    谢谢
    -Arief
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arief、

    我目前符合接地输出电压的规格、稳态最大值为-1V。 但是、也未指定达到稳定状态所需的时间。

    我对如何确定-1V 规格有点困惑。 是来自开关晶体管的击穿电压吗? 但是、这只是具有外部组件的电源稳压器的基本模型、在电源稳压器(LM2574)的输出端、IC 中是否嵌入了其他具有较低反向击穿电压/最大电压额定值的组件?

    See the source image

    谢谢、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    也许我会有所帮助。  我们通常将连接到电感器的节点称为 SW 节点。  遗憾的是、这一点  

    我们将其称为 VOUT 节点。  任何降压转换器的 SW 节点上的电压在正常运行期间将变为负值。  很多时候你

    将在该节点上看到快速尖峰。  由于该尖峰只是一个瞬态、因此允许超过数据表中的最大稳态限值。

    SW 节点上负电压过高的危险在于 IC 内部的寄生器件可能会导通并导致损坏。  

    遗憾的是、我们的许多旧器件未指定该引脚上的最大尖峰电压。  通常、我们可以说 A 的负尖峰  

    如果仅持续10s 至100s 的 ns、则几伏特电压应该正常。  但当然,我们不能承授人。

    另一个问题是允许输出电压(在负载上)在正常运行期间降至零伏以下。  如果该电压变得更负  

    二极管电压、则电感器在周期的关断部分无法放电。  在这种情况下、电感器电流可能会消失;电流限制将无法保护器件或二极管。  如果该负输出电压为瞬态、则可能不会出现问题。  但是、如果某种有源负载在许多开关周期内尝试将输出电压拉至低于接地值、则这可能会成为问题。