This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3414:DIM 引脚上拉存在闩锁风险?

Guru**** 2928720 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3414

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/707505/lm3414-risk-of-latchup-from-dim-pin-pullup

器件型号:LM3414

我在 LM3414系统中使用 LM3414、其中 LM3414由系统输入电压供电、DIM 引脚连接到微控制器、而微控制器由开关稳压器供电。  LM3414在 DIM 上有一个弱上拉至 VCC、当微控制器的电源尚未建立时、该上拉电阻可能处于激活状态。  基本上-系统电压将在启用开关稳压器之前上升到高于 LM3414 UVLO、因此当 VCC 为零时、DIM 引脚将在一段时间内在微控制器引脚上施加非零电压。

通常、这是否会导致延迟或任何其他问题、从而损坏微控制器?  30uA 上拉电流是否太小、以至于它不会造成任何损害?  或者、您是否建议针对这种情况提供某种保护?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这与所用的微控制器以及它是否能够处理所用引脚上的30uA 上拉电流更相关。 如果您在应用中将该引脚驱动为高电平、您还可以添加一个下拉电阻器、以便在引脚上没有负载时限制电压。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我承认这更多是一个关于微端的问题、因此我想这更多是一个关于"您通常如何看到使用的 LM3414 "的问题。 但下拉看起来合理-当微型器件未上电时、10kΩ Ω 会将引脚上的电压限制为0.3V、当引脚被驱动为高电平@ 3.3V 时、会增加330uA 的负载。 不是很理想,但比抱歉更安全。

    也许您可以就这个微观问题给我建议吗? 我已经看到了与注入电流和闩锁相关的相互冲突的信息-一些消息来源说"将其限制为1mA、您将会感到满意"、另一些消息来源说"绝不会超过零、否则您的微控制器将爆炸"。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    它实际上取决于您要处理的引脚。 我会从制造商那里了解到。 您甚至可以在数据表中找到它。 某些引脚在首次上电时也会保持低电平、以防止出现问题。

    此致、