This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 802.3 bt 的 PD

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/707198/the-pd-of-802-3-bt

您好!

下面是有关802.3 bt PD 的一些问题

如我所知、802.3 bt 尚未发布、像 TPS237x 这样的 PD 解决方案是否 符合最终规格? 或者 TI 还有其他 用于最终 802.3 BT 的解决方案?

2、现在我可以看到许多符合 PSE 标准的802.3 bt、TPS237x 能否很好地与它们配合使用?

3、802.3 bt 的模块是什么?   它即将 完成吗?

仍在讨论802.3 bt 中的什么规格?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Chentsu、
    在批准 BT 标准之前、TPS237x BT 器件将被视为 IEEE802.3bt 就绪型器件、因此在发布该标准之前不能提供任何保证。 但是、我们非常确信、当它可用时、它将符合最终标准、因为 TI 参与了针对.AF、.at 和.BT 的 IEEE 标准。 请参阅以下链接。
    e2e.ti.com/.../the-new-poe-standard-it-s-almost-here
    如果 PSE 真正符合 BT 标准、则是、TPS237x BT PD 应可互操作。
    3.根据上述链接,目前已将其设置为于今年9月发布。
    4.根据上述链接,委员会目前正在进行审批程序。