This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24195:Vbus 和 PMID 之间的体二极管

Guru**** 2964790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/707151/bq24195-body-diode-between-vbus-and-pmid

器件型号:BQ24195

您好、E2E、

在第11页的方框图中、如果 Vbus 大于6V、但器件额定输入电压为17Vin、则 Vbus 和 PMID 之间会有一个传导体二极管。 如果 Vbus 上的电压大于6V、PMID 如何工作?  Vbus 输入上的 PMID 是否存在运行条件?

谢谢!

Russell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Russel、

    我在理解您的问题时遇到了一些困难。

    无论在 VBUS 上施加的电压如何、Q1 FET 的体二极管始终存在。 当施加 VBUS 电压时、PMID 上的电压为低于 VBUS 的二极管压降。 一旦内部逻辑验证了有效源、Q1 FET 将完全导通、PMID 电压则是 FET 和 IBUS 的 Rdson 的函数。

    现在、无论它是在6V 还是17V、都有一点无关紧要。 在您对额定值的评论中、各个 VBUS 和 PMID 引脚的绝对最大额定值为22V、但建议的工作最大值为17V、以查看正常行为。  

    从运行条件来看、如果器件不处于 HIZ 模式、并且 VBUS 高于 UVLO 阈值和低于 OVP 阈值、Q1将完全旋转。

    此致、
    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Joel、
    感谢您的快速响应。 在最后一句中、您是否意味着"Q1完全导通、如果...?"

    因此、在启动或施加 VBUS 时、PMID 将等于 VBUS - Vbody_diode、对吧?

    启动后、Q1将完全导通、并且在完全导通的 FET 上会出现 IR 压降。 但是、如何将 PMID 调节到5.1V? 是否仅在 VBUS 低于5.1V 时进行调节?

    Russell
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Russell、

    正确、完全打开。

    从一开始、PMID = VBUS - V_Q1body。 但是,一旦我们的内部比较器验证电压是否在电压范围内,Q1应该完全打开;然后,正如您所说,PMID = VBUS - I*RDSon_Q1。

    在 PMID 调节方面、这仅在 OTG (升压)模式下运行时发生。 此时仅连接电池、我们将以相反的方式驱动内部转换器、从而为 PMID 供电。 这意味着电池(VBAT)是升压转换器的输入、而 PMID 是稳压输出。


    此致、
    Joel H