This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53681:将输出电压设置为5V 和3.3V

Guru**** 2587735 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53681

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/707586/tps53681-setting-vout-to-5v-and-3-3v

器件型号:TPS53681

您好、E2E、

客户提供:

您是否知道通道 B 是否可以在3.3V 或5V 下运行? 我知道基准电压只能达到2.8V 多一点、因此需要一个分压器。 我需要一个阻抗足够低的分压器、使输入偏置电流不会对其进行偏移。 我还必须扩展所有内容。 此外、我认为我已经看到占空比限制为50%的某个地方、我是从+12V 进行拉取、因此即使它下降到10V 或某种程度、仍然应该能够满足占空比标准。 只是想知道是否有任何真正阻止这种情况发生的事情。 CSD95492似乎允许高达5.5V 的输出电压。   

请注意、这种情况下不会运行8位 DAC、而是使用分压器。

谢谢!

此致、

Russell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Russell、

    我可以向您发送一封电子邮件、其中包含 TPS53681在比 VID 表更高的电压下工作所需的更改。 除了添加分频器外、还涉及其他几个方面。 不确定它们是否可以在 E2E 上共享。

    谢谢、

    Carmen